This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:AM62x EVM USB 主机模式

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366848/processor-sdk-am62x-am62x-evm-usb-host-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我们想知道是否可以将 EVM 板(AM62B-P1)配置为 USB 的主机设备。 请确认。 如果"是"、请告诉我执行相同操作的过程。 我们的目的是通过 USB 将文件从 EVM 器件传输到 PC 或任何其他客户端。

评估板:- AM62B-P1

SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux   版本:09.02.01.09

编译环境:- Yocto 编译环境

此致、

A·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    可以、Linux 提供了多个 USB 类小工具驱动程序来与 USB 主机通信。

    您计划在带有 USB 主机的 AM62x 上使用哪种 USB 协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我们希望将 AM62x 用作主机、而 PC 或任何 USB 闪存设备将用作客户端。 我们想知道将 AM62x 配置为 USB 主机的过程。

    此致、

    A·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM USB 端口已经能够在主机模式下运行、您无需在 Linux 中更改任何内容。

    当您连接 USB 闪存驱动器时、应该会对其进行枚举。