This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:AM437x U-boot 遇到问题:需要有关 USB 引导问题的帮助。 (运行 usbboot)

Guru**** 2548360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366479/processor-sdk-am437x-facing-issue-for-am437x-u-boot-need-help-for-usb-boot-issue-run-usbboot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具与软件:

你好,专家!

我将 SDK 9版本用于 AM437X 定制硬件。

板启动使用2023 U-boot 版本。

现在、我们面临 USB 启动问题。

遵循 USB 启动过程的确切过程是什么。

我们需要执行什么源代码。

仅供参考。 我关注的是 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/08_02_00_24/exports/docs/linux/How_to_Guides/Board_Port / U-Boot.html

链接。 但没有提到我们必须在 am43x-evm.h 或 am43x-custom.h 中添加 USB 引导内容。

USB defconfig 在那里,但要加载内核与 USB 并选择 DTB 我们应该有什么?

如果需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢!

Suraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    在 AM437x 上是否使用 USB 主机引导模式或 USB 器件引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB 主机模式。

    如果可能、请为两者提供帮助。

    谢谢。

    Suraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需修改 U-Boot 源代码、相反、请使用"am43xx_evm_usbhost_boot_defconfig"来编译 U-Boot、然后以与刷写 SD 卡相同的方式刷写 USB Thumb 驱动程序。