This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:"PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM"与"PROCESSOR-SDK-RTOS J721E、PROCESSOR-SDK-LINUX J721E&quot 之间的操作系统区别是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM, PROCESSOR-SDK-J721E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1367008/sk-tda4vm-what-is-the-os-difference-between-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-and-processor-sdk-rtos-j721e-processor-sdk-linux-j721e

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VMPROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

我们正在使用 SK-TDA4VM 套件、并需要评估整个 TDA4VM SoC 处理器。

是否可以将 PROCESSOR-SDK-RTOS DLP-J721E 和 DLP-J721E 闪 PROCESSOR-SDK-LINUX 存到 SK-TDA4VM 套件中?

"Linux for Edge AI on TDA4VM"和"RTS-J721E"是否具有相同的 PROCESSOR-SDK-RTOS? 此外、"TDA4VM 上用于边缘 AI 的 Linux SDK"与"TDA4VM 上的 PROCESSOR-SDK-LINUX J721E"是否具有相同的 Linux?

PROCESSOR-SDK-J721E - www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E

适用于 TDA4VM 上边缘 AI 应用程序的 Linux SDK - software-dl.ti.com/.../Overview.html

处理器 SDK RTOS J721E - software-dl.ti.com/.../index.html

适用于 J721e 的处理器 SDK Linux - software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下常见问题解答应该会解答您的问题

    15.常见问题解答—适用于 SK-TDA4VM 的 Processor SDK Linux Edge AI 文档

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们已检查提供的链接。

    在 SK-TDA4VM 套件上分别刷写适用于边缘 AI 包的 Linux SDK 和 Linux-J721E 后、我们发现这两个 PROCESSOR-SDK-LINUX 版本是相同的。

    用于边缘 AI 的 Linux SDK 包-  tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz

    tisdk-j721E 封装- tisdk-adas-image-j721e-evm.tar.xz  和  boot-adas-j721e-evm.tar.gz PROCESSOR-SDK-LINUX

    "Linux for Edge AI on TDA4VM"和"RTS-J721E"是否具有相同的 PROCESSOR-SDK-RTOS? 此外、"Linux SDK 适用于 TDA4VM 上的边缘 AI "是否包含与"Linux-J721E"相同的 PROCESSOR-SDK-LINUX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "Linux for Edge AI on TDA4VM"和"RTOS 是否具有相同的 PROCESSOR-SDK-RTOS? 此外、"TDA4VM 上用于边缘 AI 的 Linux SDK"是否包含与"Linux-J721E"相同的 PROCESSOR-SDK-LINUX?

    是的、它们具有相同的 RTOS 驱动程序和相同的 Linux 驱动程序。 对于 RTOS J721E SDK、这种变化就没有与 edgeAI 相关的组件/插件、并且在这种情况下还添加了其他叠加层、以在 RTOS 或 Linux 上获取驱动程序  

    但请参阅上面链接中的关键亮点以了解确切的差异。

    SDK 在各自的电路板上进行了测试、不建议互换它们。

    此致、

    尼基尔