This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356932/am625-am6254

器件型号:AM625

我们正在使用  AM6254ATCGGAALW 和  TPS6521903RHB、需要以下数据。 请帮助我们找到。


SOC (AM6254ATCGGAALW)和 PMIC (TPS6521903RHB)的热模型   
2. SOC 功耗(AM6254ATCGGAALW)。
4. SOC (AM6254ATCGGAALW)和 PMIC  (TPS6521903RHB)的热报告  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题已重新分配给主题专家。 请允许他们花几天时间进行回复。

    谢谢。

    安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitul:  

    感谢您的查询。

    您需要开始一个新的主题、仅提及 PMIC 器件型号、以获取与 PMIC 相关的信息。

    我正在查看与 SOC 相关的查询。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitul:  

    请参阅以下 AM625的输入

    www.ti.com/.../AM625

    AM62x 功耗

    https://www.ti.com/lit/pdf/spradg1

    https://www.ti.com/product/AM625#design-tools-simulation

    AM62X-PET-CALC  AM62x 功耗估算工具

    仿真模型

    AM62x 热模型(修订版 A)

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Kallikuppa

    我正在与 mitul 一起处理这个项目、 感谢数据。

    如上所述、请提供以下待处理数据以进行仿真、

    PMIC 的热模型(TPS6521903RHB)
    4. SOC (AM6254ATCGGAALW)和 PMIC  (TPS6521903RHB)的热报告  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。

    如上所述、您必须联系 PMIC 团队以获取与 PMIC 相关的信息。

    如果您可以在我们讨论 SOC 相关信息时启动一个新主题、这将是最高效的方法。

    SOC 的热报告(AM6254ATCGGAALW)

    您可以详细说明一下要求。

    热性能取决于应用、SOC 数据表中提供的热性能信息可能会有所帮助。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    以下文档有助于进行热仿真


    AM62x 最大额定电流

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprada6

    仿真模型

    AM62x 热模型(修订版 A)

    SPRM768A.ZIP (1KB)-热模型

    AM62X-PET-CALC  AM62x 功耗估算工具

    使用 AM62x 功耗估算工具(PET)电子表格、用户能够根据测量和模拟数据计算功耗估算值。 估算值按原样提供、不保证在指定精度范围内。 功耗取决于电气参数、器件工艺(...)

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii ,

    我们已检查 AM6254的热模型、但该文件格式 .ecsxl 我们的仿真工具中不支持该特性。

    AM62x 热模型(修订版 A)

    所以、您可以帮助 尽快以.pdml 格式提供热模型吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。  

    ECXML 是一种中性格式、可在热仿真工具之间交换。 这是由半导体公司推动的通用热模型。 因为我知道  ECXML 是 TI 前进的道路。

    帮助我了解  您使用的 Flotherm 版本。 还可能需要咨询工具供应商。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,

    感谢您的答复。

    我知道 ECXML 是一种中立的文件格式、但由于一些技术问题、我们无法在 flothermXT 工具中导入它。 如果您可以为 soc 热模型提供.pdml 格式将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。  

    这不是我们手头上可以分享的东西。

    让我在内部向团队核实并向你提供最新信息。

    您能否分享您随版本一起使用的工具信息。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii  ,

    是的、请在此处查看并获取帮助。

    请查看下面的工具详细信息、

    FlothermXT 3.3和 FlothermXT 2304 (最新版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。  

    让我来检查一下并更新一下您的情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    请参考以下来自仿真专家的输入:

    我的理解是,ecxml 可以由 Flotherm 和 FlothermXT 使用,pdml 应该不是必需的。

    他们能否提供一些见解,了解为什么 ecxml 不被 FlothermXT 接受?

    请就您看到的问题分享一些其他意见。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii  ,,

    请查看下面的错误快照、

    它正在检测文件、但导入时显示文件类型未知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。

    让我检查一下并更新一下。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii  ,,

    有任何更新吗? 请更新状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。

    让我跟进并回归。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   ,

    请检查并尽快提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。

    请注意、我正在检查是否有可建议的解决方案。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII  ,,

    非常感谢您的支持。

    您能帮助获得以下数据吗、

    1. 使用什么软件构建热模型

    2. 如果是 FloTHERM、则提供 .pdml 格式的热模型

    3. 如果它是 ICEPAK,则 .tzr 中提供热模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    谢谢你。

    下面是导师的回复。

    我们目前仅支持 exml 格式。

    您可以联系工具提供商以获得支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemal、  

    检查您是否能够取得一些进展。

    此致、

    斯里尼瓦萨