This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:ARM®︎ Cortex®︎-M4F MCU Autosar

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1367732/am620-q1-arm-cortex--m4f-mcu-autosar

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

大家好、  

请提供有关 AM62x SitaraTM 处理器的信息

该系列拥有 ArmRegisteredCortexRegistered-M4F MCU。 我需要确认其 ArmRegisteredCortexRegistered-M4F MCU 是否遵循自动标记投诉,以及支持自动标记的版本。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您与德州仪器联系。

    对于汽车用例、AM62 AUTOSAR 在器件管理器 Cortex R5F (而非 Cortex M4F)上受支持、并且所有符合 Autosar 标准的 MCAL 模块都将在器件管理器 Cortex R5F (DM R5F)上运行。  MCAL 模块符合4.3.1版的 AUTOSAR 规范。

    这是由于 AM62x 器件上 Cortex M4F 的一些架构限制、例如具有有限片上 RAM 的未缓存架构、导致在从 MCU SS 外部的存储器运行时的性能挑战、例如 DDR。  Cortex M4F 专为可通过256KB SRAM 运行的应用而设计、使用属于 MCU 域的外设。

    请分享您打算使用的系统用例的更多详细信息、我们的团队可以为您提供更好的指导。

    此致、
    克里蒂卡