This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH -深度学习加速器(r (8TOPS))

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1361010/tda4vh-q1-tda4vh---deep-learning-accelerator-r-8-tops

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI!

我们 的 TI Linux 编译版中是否启用了深度学习加速器(r (8TOPS)?

如果是、请提供验证流程

此致、
马莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    TI  Linux 编译程序中启用了深度学习加速器(r (8 TOPS)吗?

    请您详细阐述上述声明吗?

    Unknown 说:
    如果是、请提供验证流程

    您正在此处查看的验证流程是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新特性140

    我们有深度学习加速器(r (8TOPS)、 因为 EE 团队担心它会消耗更多功率
    因此、我需要知道在启用深度学习时 TDA4VH 的热条件是什么。
    鉴于此、在 TI Linux Build SDK 中启用或未启用深度学习的情况下、我提出了9.0.1


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CC Mallesh:

    TDA4VH 是32TOPS 器件、具有4个 C7x-MMA 内核。

    为此我提出了一个质疑,那就是无论是否启用了深度学习,TI Linux 版本 SDK 是9.0.1

    我们支持满足深度学习用例的 RTOS SDK。

    在启用深度学习后遇到温度过高的问题、我必须向团队核实、并会就此与您取得联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Linux 可以测量 SOC 的温度: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/1060764

    您可以在运行深度学习用例的同时读取 SOC 运行时的温度。

    如果您有更多有关热性能的问题、请告诉我。

    -基尔西