This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:机器人 SDK 可以在 TDA4VH 上运行

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, TDA4VM, AM69A, AM68A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369035/tda4vh-q1-could-robotics-sdk-run-on-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、AM67A 、TDA4VM、 AM68A、AM69A

工具与软件:

您好、TI 专家!

客户计划在 TDA4VH 上运行机器人 SDK9.2。

但我在查看下面的机器人 SDK 指南时、会发现其中只提及了 TDA4VM、AM67A、AM68A 和 AM69A 的器件名称。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/robotics-sdk/09_02_00/TDA4VM/docs/index.html

因此、我想知道客户是否可以在 TDA4VH 上运行此 Robotics SDK?

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TDA4VH 和 AM69A 的基础软件是相同的、这两个 SoC 是引脚兼容的、因此它们在硬件和软件方面非常相似。 是的、 在功能上 可以在 TDA4VH 上运行 Robotics SDK。

    但是、从支持和测试角度而言、 建议在 AM69A 上运行 Robotics SDK、而不是在 TDA4VH 上运行 。  因为、我们官方未在 TDA4VH 上支持 Robotics SDK、因此我们不会在 TDA4VH EVM 板上测试 Robotics SDK。 这意味着  我们的开发团队和使用 SDK 的其他客户可能尚未遇到一些无法预见的错误。

    为了获得最佳的客户体验、我建议在 AM69A 上运行 Robotics SDK。

    此致、

    大沼市