This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:检查了 AM64X TRM - A53内核控制的 USB 接口是否只能是 USB 3.0主机、而不是 USB 3.0器件、速率为5Gbps?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362839/am6442-checked-the-am64x-trm---can-an-a53-core-controlled-usb-interface-be-only-a-usb-3-0-host-not-a-usb-3-0-device-at-the-5gbps-rate

器件型号:AM6442

我需要检查 USB 3.0速率、 5 Gbps 仅限 适用于将 AM6442 (通过 A53内核)配置为 USB 3 主机 不是 USB 3设备-请确认! (这意味着器件速率限制为480Mbps?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim Mrowca、  

    感谢您的查询。

    我将向专家分配查询。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim Mrowca、  

    我们的 USB 软件专家确认、器件模式下不支持 USB3.0、仅支持器件模式下的 USB2.0。

    我已经请求我们的 USB 专家在该主题中另外添加他的想法。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa:

    我想 TI 会在 未来的 Sitara 产品上尝试获得 USB4 (r)接口。

    话虽如此、我仍会质疑当前的 AM6442 B *ALV*芯片无需裸片版本即可达到 USB 3.1 10Gbps 主机和主传输速率(即避免使用 AM6442) C *ALV)?

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、AM64xx 无法实现 USB 3.1 Gen2 (10G)、我们也没有计划对此增加支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 DK 的答复;

     我们是否认为 未来的任何 Sitara 产品都可以支持 USB 3.1/3.2甚至 USB4 (r)?

    谢谢

    Jim Mrowca (原 TI 员工、1982-1997)