This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:如何通过以太网引导 U-Boot

Guru**** 2544900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366353/am6548-how-to-boot-u-boot-via-ethernet

器件型号:AM6548

工具与软件:

您好

我一直在为我们创建的定制设计寻找引导 U-Boot 的替代方法。 有可能通过以太网在系统上引导 U-Boot 吗? 我已经浏览过 Linux SDK 文档、似乎没有引导 U-Boot 的支持/明确说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM65能够通过以太网引导、但考虑到以下勘误表、不建议使用 AM65:

    i2329 MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)

    浏览用户文档后、目前还没有文档。 您能详细介绍一下您的系统吗? 以太网引导是一次性使用还是计划如何引导处理器?

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个定制设计、当前支持从 SD 引导。 我们要取出 SD 卡并对 eMMC 进行一次编程。 我们目前提供了以太网接口。 我们将通过 U-Boot 和 VxWorks 引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 为了确认这是一次性使用以太网引导在生产时对产品进行编程?

    其他 Sitara 处理器上提供了以太网引导示例。 TI 不会提供将 VxWorks 下载到 eMMC 器件并对其进行编程的示例。 主要的挑战是是否存在支持 AM65x 以太网引导的 U-Boot 构建配置。 我们将在下周中旬回复可能的选择。  

    此致、

    舒耶勒