This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edge AI:EVM 板上存在 Mobilnet Model 部署错误

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365555/tda4vm-edge-ai-mobilnet-model-deployment-error-on-evm-board

器件型号:TDA4VM

你好,Champs,  

我在 编译之后尝试在 EVM 电路板上运行 MobileNet 模型、但得到了以下错误。请查找共享日志  

设置:  

SDK:9.2.7

Docker  

模式:推理    

e2e.ti.com/.../14_5F00_mobile_5F00_tda_5F00_int8_5F00_logs_5F00_l5.txt

您能告诉我背后的原因以及它的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望了解一些细节、  

    1.您使用的移动网络型号是标准型号吗? 我们已经验证的 MobileNet 模型可以在这里找到: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-modelzoo/tree/main/models/vision/classification/imagenet1k/edgeai-tv 我们建议使用相同的参考

    2.您能详细描述您的测试流程吗? 硬件设置和如何推断此模型、使用等进行刷写的目标板是什么 SDK 版本。

    3.推理测试:  

    3.1)主机仿真是否适用于上述生成的伪影?

    3.2) OSRT 推理是否成功? (无 tidl 卸载)  

    3.3)在目标前面,您是否可以共享远程内核日志? (从/opt/vision_apps 运行 vision_apps.init、并使用 debug_level 2运行推理)

    请提供上述观察结果的日志、以及生成的工件文件夹和模型文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望了解一些细节、  

    1.您使用的移动网络型号是标准型号吗? 我们已经验证的 MobileNet 模型可以在这里找到: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-modelzoo/tree/main/models/vision/classification/imagenet1k/edgeai-tv 我们建议使用相同的参考资料 --- 使用的移动网络与您与我们共享的模型相同、文件名为"mobile_deploy.onnx"

    2.您能详细描述您的测试流程吗? 硬件设置和如何推断这个模型,目标板的 SDK 版本是什么,等等。--我们已经按照以下链接中所述的步骤进行了操作。  

    3.推理测试:  

    3.1)主机仿真是否适用于上述生成的伪影? ---是的,在主机上产生的人工猫正在工作  

    3.2) OSRT 推理是否成功? (没有 tidl 卸载)--是的,它是成功的  

    3.3)在目标前面,您是否可以共享远程内核日志? (从/opt/vision_apps 运行 vision_apps.init,并使用 debug_level 2运行推理)--是应该共享它  

    请提供上述观察结果的日志、以及生成的工件文件夹和模型文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    期待以上所列出的意见。

    谢谢