This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edge AI:运行 examples.sh 错误

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353839/tda4vm-edge-ai-run-examples-sh-error

器件型号:TDA4VM

e2e.ti.com/.../2627.log_5F00_run_5F00_python_5F00_examples.txt

你好,Champs  

我正在尝试运行以下命令 ,它在中间停留了一段时间。请找到我的系统的以下设置,日志文件已附加   

source ./scripts/run_python_examples.sh

OS: Ubuntu 22.04
Edgeai_SDK : 9.2.00
Device : TDA4
cmake version : cmake version 3.25.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花点时间尝试,我将回到你的身边。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您附加您的日志。 您发现它在哪一点卡住了? 您是否进行了任何更改?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有进行任何更改、但示例根本不会运行、它停在中间、因此如果 TI 示例未执行、则很难运行我们的自定义模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试设置 Docker 并在 Docker 容器中运行它?

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到同样的行为!! 但在某些情况下,它工作,它不确定和不可重现,当它工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将该反馈传递给我们的开发团队。 我们的团队一直在对此进行研究。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程上的任何更新吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我再次向我的团队打了声招呼。

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能加快这个话题吗、因为它存在很长时间并且对我们来说是一个阻止者  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用最新标签09_02_07_00时是否仍有此问题?

    谢谢。

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仅收到标签 09_01_06_00的相同错误我没有收到错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此问题的任何更新在该问题上已存在很长时间