This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:WKUP_UART 输入时钟差异

Guru**** 2644615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369946/am6548-wkup_uart-input-clock-discrepancies

器件型号:AM6548

工具与软件:

为什么 AM6548上的 WKUP_UART 将其输入时钟配置为96 MHz? 这是由 sysfw 问题引起的吗?

我们遇到了与本主题相同的问题和解决方案: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231012/am6548-some-issues-about-wkup_uart0/4715172?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am6548%252520wkup_uart#4715172

为什么我们必须将 WKUP_UART 配置为96 MHz、以使波特率不是驱动程序设置的两倍(即将 WKUP_UART 波特设置为115200会导致线路上的波特为230400)。 是否在某处记录了一些勘误表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、我们使用的是08.02.00.21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我目前没有要测试的 EVM、但您能否尝试从器件树 WKUP_UART 节点中删除"clock-frequency"属性、以查看这是否解决了问题?

    或者、您能否使用 SDK9.1进行测试、看看问题是否已修复?