This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:am62

Guru**** 2555720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354848/sk-am62-am62

器件型号:SK-AM62

我们正在尝试通过 JTAG 连接 AM62X CortexM4。
无法正确连接。
请在下方告诉我们。

芯片的 TRM 是指以下
AM62x 处理器器件版本1.0
德州仪器产品系列
技术参考手册》。本手册的第12203页、
在[图13-1中、六(6)个 AP 中有四(4)个。
片上调试方框图]、
6个 AP 中的4个(APSEL 0、1、2、3)可见、
但从调试器看不到 CM4中的2个 AP。
问题1:
CM4的 APSEL 编号是多少?
问题2:
CM4中的 AHB-AP 是否始终可见?
或者我需要以某种方式对其进行初始化吗?
如果它需要被初始化、等等、
我在哪里可以找到如何做到这一点? 请具体说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CM4的 APSEL 分配在 TRM 的表13-4中提供。 这些建议如下:
    SMS TIFS M4F - 7
    MCU_M4F      - 8
    SMS HSM M4F - 9
    CM4中的 AHB-AP 无需初始化。 需要启用 DAP、但这适用于通过 DebugSS 实现的每个内核连接、而不仅仅是 M4。