This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:当主引导模式为 SD 卡引导而备用引导模式为 eMMC 引导时、eMMC 引导无法工作。

Guru**** 2675435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1368338/sk-am62a-lp-when-the-master-boot-mode-is-sd-card-boot-and-the-backup-boot-mode-is-emmc-boot-emmc-boot-can-not-work

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好、TI 专家!

我们需要使用 eMMC 来引导 EVM 板。

如果主模式设置为 eMMC 引导模式、则可以成功引导 EVM 板。

如果 主引导模式为 SD 卡引导、而备用引导模式为 eMMC  引导、则 无法引导 EVM 板。

您能帮助我们一起分析一下吗?

谢谢!

此致、

林松庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 主引导模式为 SD 卡引导而备份引导模式为 eMMC 引导 ,则 无法引导 EVM 板。

    您根本看不到任何日志吗? 例如 SBL/SPL 可能正在引导、但稍后会发生故障?

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant:

    抱歉、我收到新信息、  

    如果 主引导模式为 SD 卡引导、而备用引导模式为 eMMC 引导、则 可以引导 EVM 板、但会延迟约10s。

    但在我们的自定义板上、无法引导。 我们在终端中看不到任何日志。

    eMMC 的类型是 定制板上的 SDINBDG4-8G-XA。

    此致、

    林松庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    但是在我们的定制电路板上,无法引导该电路板。 我们在终端中看不到任何日志。

    您是说即使在等待10s 后、也看不到像 EVM 这样的引导日志?

    您已确认当主引导模式除 SPI 等 eMMC/SD 之外的任何模式时、eMMC 备份引导是否可以正常工作。

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant:

    您的意思是,即使等待10秒后,您也看不到像 EVM 这样的启动日志吗?

    是的、无论我们等待多长时间、都没有日志输出。

    当主引导模式除 SPI 等 eMMC/SD 之外,您是否确认 eMMC 备份引导是否可以正常工作。

    我会确认并返回给您。

    此致、

    林松庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant:

    我们确认了。  当主引导模式除 eMMC/SD 之外的任何模式时、eMMC 备份引导正常工作。 EVM 板上无10s 延迟问题。

    我们将 tiboot3.bin 放在 eMMC UDA 上、这样 eMMC  备份引导在我们的电路板上也能正常工作。

    此票证可以关闭。

    谢谢!

    此致、

    林松庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您返回此处并告诉我问题已解决。

    关闭螺纹...