This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:我的 SK-AM64B 是否发生故障? 日志在下面运行

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1368220/sk-am64b-is-my-sk-am64b-failing-logs-run-below

器件型号:SK-AM64B

工具与软件:

环境:CCS 12.7.1  、带有 MCU_PLUS_SDK_am64x_09_02_00_50

SK-AM64B   

SL:27231000724

PROC100A (002)

模式:无引导 (随附 SW2和 SW 3设置图片)

在 CCS 12.7.1中、当连接到 SK-AM64B 的 xml 文件设置时、 仅测试连接会显示

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

 

执行命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

 

[结果]

 

 

-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

 

C:\Users\James~1.MRO\AppData\Local\TEXASI~1\
   ccs\ccs1270\0\0\BrdBat\testBoard.dat

 

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

 

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2024年4月19日"。
库构建时间为"14:04:01"。
库包版本为'12.7.0.00130'。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

 

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

 

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

 

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

 

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

 

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    上述误差因故障类型而异、因此 CCS 和测试连接可以返回不同的结果。

    请参阅 无效的数据读回 部分 调试 JTAG指南。

    请参考下图。

    此外、您能否尝试更改一次 USB 电缆?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图沙尔:

     我调换了 USB Micro-B 电缆、相同的结果是 再次重复使用0xffffff17。

    当我尝试连接到 CCS 中的 R5_0_0时、我还知道 EVM 受到了另一个线索、我在那里看到

     MAIN_Cortex_R5_0_0:系统复位失败:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真软件包12.7.0.00130)

    我还检查了"Cannot access the DAP"(无法访问 DAP)部分并看到 Error -1170 (错误-1170)。

    我的经理正在从 TI store 订购新的 SK-AM64B;同时:

    我 希望有人根据 (36) SK-AM64B 跟进3个 SK-AM64相关文物的可疑交叉参考:AM64B 入门指南图片应 进行澄清/替换(并重用 SPRUIY9B 中的照片)和建议的标注-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛-我很快会使用其他发现更新这一点

    谢谢

    吉姆·穆罗卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的答复。

    您能否确认是否已使用任何 SBL 二进制文件对 EVM 进行了初始化?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init 以了解更多详细信息。

    此外、您能否共享使用的目标配置(*。ccxml)文件?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图沙尔:

     无法初始化 EVM

    我将粘贴 AM64x.ccxml、



















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您分享上述详细信息。

    以上是 *。ccxml  文件看起来没有问题。

    无法初始化 EVM

    您可以使用 SBL 二进制文件初始化 EVM 后尝试连接内核吗?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_init 

    此致、

    图沙尔