请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGL-BONE-BLACK 工具与软件:
您好!
我想在低功耗模式下使用 BeagleBone Black。 考虑到这一点、我一直在寻找禁用 USB 主机电源输出的方法。
查看 BBB 原理图、AM335x 有一个'USB1_DRVVBUS'输出、该输出控制 USB 主机5V 输出。 我已尝试执行以下命令来操作此引脚
devmem2 0x47401c60 b 0x00
在此之后、我希望引脚 USB1_DRVVBUS 将变为低电平、并且 USB 输出将被禁用。 但这不起作用。 我在引脚 USB1_DRVVBUS 处得到3.3V。 我在这里遗漏了什么?
我使用以下配置、
Debian Bullseye 物联网图像2023年09月02日。
内核版本:Linux BeagleBone 5.10.168-ti-R71。
Debian 版本: 11.7
非常感谢您的帮助。
谢谢!