This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:Linux 版本的 CCS 是否支持没有图形界面的 Linux 服务器?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369773/ccstudio-does-the-linux-version-of-ccs-support-linux-servers-without-a-graphical-interface

器件型号:CCStudio

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户使用的 Linux 服务器没有图形界面。 您能否帮助确认我们的 Linux 版 CCS 是否可以在没有图形界面的 Linux 服务器上安装?  

谢谢!

 

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    CCS 安装程序支持通过 CLI 安装。如需更多信息、请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    您能否评论并告诉我、这是否符合客户的需求?

    谢谢。

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rikey:

    根据您提供的信息和链接、我发现它仅引入了 CCS9.2的命令行安装方法。

    客户下载最新的 CCS12.7.1 (Linux 版本)安装包、解压后、我发现没有以.bin 结尾的文件、如下所示:

    CCS12.7.1的当前版本似乎取消了.bin 可执行文件的命令行安装方法。 我不知道我是否误解了或者是否有其他命令行安装方法。 您能帮助检查一下吗?  

    谢谢!

     

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    您可以使用 ccs_setup_12.7.1.00001.run 来代替示例中的.bin。

    ./ ccs_setup_12.7.1.00001.run -前缀 -模式无人值守

    请告诉我这是否有效。

    谢谢。

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 ccs_setup_12.7.1.00001.run 代替示例中的.bin。

    正确。

    我已经更新了 Linux 示例下的文档以阐明这一点。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    谢谢