This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370618/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我们正在尝试获取性能 KPI 时,系统是完全加载/压力, KPI 类似的 CPU 负载, DDR 的使用,各种核心用途, SRAM ,缓存和其他重要组件.

您能不能帮助了解在满载条件下测试系统所需的演示类型、我们可以一起运行多个演示吗? 如果我们可以同时运行多个演示、则应如何管理对硬件的访问。

我还想知道可以在器件上运行的所有性能工具。

对于视觉应用程序,我构建了 SD 卡映像,我在文件系统上没有看到 perf_stat ,我需要单独构建它?

感谢您为此所投入的时间和支持。

此致、

-纳伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    PERF stats 是一个 vision_apps 实用程序、将集成到 vision_apps 应用程序中。  

    这些是此实用程序涉及的 API、

    Vision Apps 用户指南:性能统计报告 API

    这些 API 与 vision_apps 演示相集成。 请参阅 SDK 中的这些演示。

    此致、

    尼基尔