This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN 时钟

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349335/tda4ven-q1-tda4ven-clocking

器件型号:TDA4VEN-Q1

您好、TI 专家。

您能与我们分享一下 TDA4VEN 时钟树吗?

我们是否只能将25MHz 晶体用于 WKUP/MCU 域和主域?

此致

张隽立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 显示了引导模式选择24、25和26MHz。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果 引导模式选择25MHz、我们是否只需要 在 MCU_OSC0上使用25MHz 晶体、而不需要在 WKUP_LFOSC0上使用32.768kHz 晶体振荡器?  

    Juanli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LFOSC 用于有限数量的场合。 主 时钟频率将为25MHz 晶体(和 PLL)提供。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将关闭此 TT、因为很长一段时间内没有活动。

    如有任何其他问题、请提交新 TT。