This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:BeagleBone Black 无法在 CCS、Cloud9、SSH 上得到识别、也无法作为 My PC 上的外部驱动器。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370891/am3358-beaglebone-black-is-not-getting-recognized-on-ccs-nor-on-cloud9-nor-ssh-to-it-nor-as-a-external-drive-on-my-pc

器件型号:AM3358

工具与软件:

您好论坛:
我试图将我的固件更新到最新的 Debian 映像、因为我无法更新也无法安装 gdb-server 来在 TI CCS 上进行调试。  
我已下载映像:  am335x-eMMC-flasher-debian-11.7-uito-armhf-ngbegg.img.xz 2023年09月02日 BeagleBone 网站提供的所有文档。 我已将此映像刷写到 SD 卡中、并将其放入 BBB 的 SD 卡插槽中。  
我在给电路板上电的同时按住 usr/boot 按钮。 所有的 LED 亮起,但我看不到循环/骑士模式。 我在 USR LED 0上看到通常的心跳模式、在 USR LED 2上闪烁。  

我无法连接到目标上的调试:


我不确定原因。 请提供相同的帮助、期待收到相关人员的回复!

谢谢。此致、
本。