主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM
工具与软件:
#1. TDA4VH PCIe 可以在单通道模式下工作吗? 如果是、它最多能够支持4个 x1通道吗?

#2. 如果#1是、是否 对每个 PCIe 实例之间的串行器/解串器分配有限制?
#3. 在该 EVM 上、QSGMII 扩展板为 ENET-EXP-1使用了 Serdes 5和7、为 ENET-EXP-2使用了 Serdes 6和8、是否为一个 QSGMII 使用了任意2对 Serdes?例如、为 ENET-EXP-1使用了 Serdes 5和 Serdes 6、为 ENET-EXP-2使用了 Serdes 7和8?
#4,除了2个 QSGMII 串行器/解串器,可以将 REST 串行器/解串器用于 PCIe 实例吗? 支持多少个单通道 PCIe 实例?