工具与软件:
您好!
我尝试使用 SD 卡将 Linux 刷写到 eMMC、方法是使用以下命令
SD 卡引导模式中的引导开关
U-Boot # printenv 分区
UID_DISC=${uuuid_gpt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uuid=${uuuuid_gpt_rootfs}
U-Boot # setenv uuid_gpt_disk 4e42d27d-8f56-4952-9e47-8f8b34260a90
U-Boot # setenv uuid_gpt_rootfs eddd2fba-6351-42df-8779-53a02d99c2cc
U-Boot # GPT 写 MMC 0 ${partitions}/* 是否从 eMMC 列表获取器件索引*/
=>MMC 部件
=> MMC 开发0 1
=> fatload MMC 1 ${loadaddr}tiboot3.bin
=> MMC 写入${loadaddr}0x0 0x400
=> fatload MMC 1 ${loadaddr}tispl.bin
=> MMC 写入${loadaddr}0x400 0x1000
=> fatload MMC 1 ${loadaddr}u-boot.img
=> MMC 写入${loadaddr}0x1400 0x2000
=>MMC partconf 0 1 1
=> MMC bootbus 0 2 0 0
引导开关从 SD 卡引导模式更改为 eMMC 引导模式并卸载 SD 卡。
=> setenv mmcdev 0
=> setenv bootpart 0:1
=>引导
但它未启动、并且出现以下错误:
=>引导
切换到分区#0,确定
mmc0 (第0部分)是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
无法设置块设备
无法设置块设备
##错误:"main_cpsw0_qsgmii_phyinit"未定义
无法设置块设备
无法设置块设备
libfdt FDT_check_header ():FDT_ERR_BADMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请配置
通过"FDT addr "添加 FDT 地址
正在中止!
错误的 Linux ARM64图像魔法!
切换到分区#0,确定
mmc0 (第0部分)是当前器件
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
正在扫描 MMC 1:1...
无 EFI 系统分区
无 EFI 系统分区
无法保留 EFI 变量
未定义引导顺序
EFI 启动管理器:无法加载任何映像
正在启动 USB...
总线 usb@31100000:generic_phy_get_bulk:no phys property
寄存器1000840网络端口1
启动控制器
USB xHCI 1.10
正在扫描总线 USB@31100000设备... 找到1个 USB 设备
正在扫描存储设备的 USB ... 找到0个存储设备
设备0:未知设备
以太网@8000000port@1等待 PHY 自动协商完成......... 超时!
am65_cpsw_nuss_port Ethernet@8000000port@1:PHY_startup 失败
am65_cpsw_nuss_port 以太网@8000000port@1:am65_cpsw_start 结束错误
缺少环境变量:pxeuuid
检索文件:pxelinux.cfg /01-1c-63-49-22-4F-24
我检查了以下 e2e 主题:
根据这些线程、我尝试了命令=> ls MMC 0:1
LS MMC 0:2、但我们得到的是输出。
=> ls MMC 0:1
=> ls MMC 0:2
**无效的分区2**
找不到分区 MMC 0:2
请帮我纠正这个问题。
此致、
维拉潘迪扬五世