主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
您好
在/ethfw/apps 中给出的示例中,是否可以在两个不同的内核 mcu2_1和 mcu3_0上运行一台服务器和两个客户端????
我已阅读过 [常见问题解答] TDA4VM:如何将 MCU2_1上运行的 R5F RTOS 以太网客户端移植到具有多个 R5F 内核的 SoC 中的其他 R5F 内核(例如:MCU3_0内核)
但是、这似乎是一对一连接、
请告诉我、
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好
在/ethfw/apps 中给出的示例中,是否可以在两个不同的内核 mcu2_1和 mcu3_0上运行一台服务器和两个客户端????
我已阅读过 [常见问题解答] TDA4VM:如何将 MCU2_1上运行的 R5F RTOS 以太网客户端移植到具有多个 R5F 内核的 SoC 中的其他 R5F 内核(例如:MCU3_0内核)
但是、这似乎是一对一连接、
请告诉我、
谢谢。
您好!
中给出的示例中Unknown 说:是否可以运行 一台服务器 和 两个客户端 在两个不同内核上 MCU2_1和 mcu3_0 , 在/ethfw/apps /???
是的、您可能需要多添加一个客户端与 MCU3_0。 如果您没有使用 AUTOSAR 客户端、请将其禁用、因为我们的 UDMA Tx 通道资源有限(CPSW 支持的最大值为8)。
以太网-> 3
MPU1_0 -> 2 (虚拟交换机、虚拟 MAC)
MCU2_1 -> 2 (虚拟交换机、虚拟 MAC)
MCU1_0 -> 1 (虚拟交换机)
全部8个都被消耗、因此当您添加 MCU3_0时、会从"gEthApp_autosarVirtPortCfg"和"gEthApp_allocCfg"中删除 MCU1_0。
Unknown 说:我已经阅读了 [常见问题解答] TDA4VM:如何将 MCU2_1上运行的 R5F RTOS 以太网客户端移植到具有多个 R5F 内核的 SoC 中的其他 R5F 内核(例如 MCU3_0内核) [/报价]上述补丁用于将 MCU2_1移植到 MCU3_0。 现在、您需要添加而不是移植。
链接器文件保持 MCU2_1不变、并为 MCU3_0添加新文件、而不会从 EthFw 中删除对 MCU2_1的支持。
此致、
苏德黑尔
您好!
剂量,这意味着我不必使用 python3 gen_linker_mem_map.py ??? [/报价]我尚未使用该工具。
您可以参阅我在常见问题解答中共享的补丁、该补丁为 MCU3_0启用存储器映射。
此致、
苏德黑尔