This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM6548 SR2.0 - RTOS PDK ICSSG MII 支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1372303/am6548-am6548-sr2-0---rtos-pdk-icssg-mii-support

器件型号:AM6548

工具与软件:

您好!

对于 PDK RTOS 代码以及用于 AM6548 IDK 的 ICSSG 固件、TI 是否支持在 MII 模式下使用 ICSSG?  

怎么会这样呢? 在我们拥有的一个设计中、到目前为止、我修改了 MII 模式的 pinmux 设置、固件已在 IDKEVM 上为 RGMII 编写。 但我们采用 ICSSG0 MII + DP83848进行的设计似乎不起作用。 PHY 链路已建立、但 ping 测试似乎失败。  

TI 系统配置工具似乎也存在差异、对于 工具中的 pr0_mii0信号、RX/TX 引脚为模式9/8、而在生成的 C 文件中、引脚为模式1/0。 为什么会这样呢?

谢谢。