This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI!
我希望您做得非常好。
我使用的是来自 MCU1_0内核、PDK 8.2的 CPSW2G、 对 MAC 滤波有以下几点疑问:
用例:我要在 ALE 表中存储包含15个 MAC 地址(多播)、白名单、并且只想从这些存储的 MAC 地址接收。
如果其他某个 MAC 地址要向我发送数据、我只需丢弃数据包。 同时、我还希望接收到 CPSW Port1的单播定向数据包
期待收到您的回复。
此致、
哈桑
您好!
我可以知道您正在为 CPSW2G 使用哪种应用吗?
是 Linux 驱动程序还是 AUTOSAR mcal Eth 驱动程序?
如果 Linux 需要在 Linux 中使用"ifconfig 命令将多播 MAC 地址添加到网络接口中、并且默认情况下将处理单播自 MAC 地址。
如果您使用自动筛选器应用程序、则需要通过调用 Ethh 筛选器 API 来添加 MAC 筛选器。 默认情况下会考虑单播自身。
此致、
苏德黑尔
您好!
以上提供的参考将在 ALE 查找表中添加 MAC 地址。 如何使 cpsw2g 知道它应该只从存储在 ALE 查找表中的 Mac 地址接收? 我是否需要设置/配置除在 ALE 表中添加 MAC 地址以外的任何其他内容?
默认启用 ALE 后、它将查找 MAC 地址寄存器、然后仅进入数据包。 否则、将丢弃数据包。
另外、请确保从 ALE 端口配置寄存器将"REG_Py_MACONLY_CAF"(会将所有正常帧复制到主机端口、当它为1时类似于混杂模式)设置为0。
此致、
苏德黑尔
您好!
设置为0、我在端口1上不会收到任何内容。
此致、
哈桑
您好!
将成员列表保持为3并保持为零。
此外,您可以确认您是否注册了 ALE 的自助 MAC 地址,如果不注册自助 MAC 并保留成员列表也为0。
此致、
苏德黑尔
尊敬的 Sudheer:
如果我保持以下位如下:
UVLAN_MEMBER_LIST:1
UVLAN_UNREG_MCast_flu_mask:0
UVLAN_REG_MCast_flu_mask: 1
我可以根据 ALE 过滤单播和多播数据包。
在 ALE 表中、条目(共3个)如下:
1.自 MAC 地址
2.单播 MAC 地址
3.多播 MAC 地址
您是否可以详细说明未注册的 VLAN ID? 为什么多播条目被视为未知 VLAN ID?
此致、
哈桑
您好!
抱歉、上面的未知 VLAN 用于 VLAN ID 为无 ALE 条目的数据包。
默认情况下 、当 ALE 和 CPSW 处于 VLAN 识别模式时、端口的 VLAN 将添加到数据包中(来自 CPSW_Pn_PORT_VLAN_REG_k)。
有关 Ingress 操作的更多详细信息、请参阅 CPSW 中 ALE 部分的 TRM (可从 TI.com 找到)。
www.ti.com/.../spruil1
此致、
苏德黑尔
尊敬的 Sudheer:
当 ALE 和 CPSW 处于 VLAN 不可识别模式时、如何获得相同的功能? 在这种情况下需要哪些配置?
此致、
哈桑
您好!
当 ALE 和 CPSW 处于 VLAN 不可识别模式时,如何获得相同的功能? 在这种情况下需要哪些配置?
您需要添加 ALE VLAN 条目和 MAC 地址以用于 VLAN。
此致、
苏德黑尔