This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:USB 和放大器;以太网示例?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373379/am620-q1-usb-ethernet-examples

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

是否有任何 USB 和以太网示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您能否详细说明您在寻找什么示例? 您是否正在询问通过 USB/以太网进行引导? 您是否计划使用 Linux 作为 HLOS?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们可以通过 CCS 使用任何示例来验证功能(此时)、那会很棒!  如果需要修改现有映像、也可以这样做。  我已经在开发板上使用了"tisdk-default-image-am62xx-LP-evm.wic.xz"、但我们将在定制板上运行软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您能否创建两个单独的线程、一个用于 USB、另一个用于以太网、以便更好地支持您的查询。

    此外、您是否计划使用 Linux、但 CCS 中没有可运行的 Linux 示例。

    请查看我们的 AM62x Academy:

    dev.ti.com/.../node

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!  我将创建两个线程。  此外、如果有替代方案、我们也不需要使用 Linux。  无论什么操作系统允许我们快速测试功能。

    我们确实想展示我们可以在稍后阶段引导系统、因此通过 SD 卡引导映像(Linux)是很有益处的。  映像可能非常小-只有2个以太网和一个 USB。 (和一个 UART)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    我将结束该主题帖、并将其他每个主题帖分配给我们的主题专家、以获得进一步支持。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!  谢谢!