This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:测试 USB 功能的示例。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373436/am620-q1-example-to-test-functionality-of-usb

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

有没有一个示例(CCS 或已删除的可启动映像)能让我在定制电路板上测试 USB 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    Processor SDK Linux 为主机和器件模式提供所有 USB 支持。