主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我让 J722S 通过 dfu-util 闪存其板载 EMMC 中、但我认为该过程未针对终端用户/客户优化。
在 Windows 计算机上、默认情况下不安装驱动程序、因此需要用户手动重新安装两次驱动程序。 每次使用新的 USB 端口时、还会再次使用 tiboot3.bin 刷写 R5内核。
也难以使用任何 DFU 驱动程序、例如、我可以使用 Stellaris TI 驱动程序。 但是、这种宣传用语会给终端用户带来困惑、因为它不是 Stellaris 产品。
我还发现、我可以使用粒子驱动程序、这非常方便、因为该安装还包括 dfu-util 并将 dfu-util 添加到路径中。 但是、此产品也不是颗粒硬件。
TI J722S 文档显示使用"DFU 驱动程序、由 USB 组织概述。"
我们是否可以建议 终端用户使用 TI 品牌安装包、将自动安装 DFU USB 驱动程序和默认添加到路径中的 DFU-util 打包在一起?
是否存在我们可以正式请求此类软件的位置?
目前 Windows 上的流程:
安装粒子、Stellaris TI 驱动程序或其他。
手动下载 dfu-util 或使用 Particle 软件包中包含的旧版本 dfu-util。
当 Windows 无法正确识别时、请手动"更新驱动程序"。
开始刷写过程。
再次手动"更新驱动程序"-当加载 R5内核并将其作为 DFU 器件再次被发现时。
关闭并重启器件电源、以便脚本可以从头开始运行。
再次开始刷写过程。
完成闪烁。
我们希望看到的流程是:
安装 Uniflash 等 TI 品牌的软件包、该软件包应将 dfu-util 添加到 Windows 路径中、并自动将 DFU 器件与 TI 品牌的 DFU 驱动程序(例如 Stellaris 驱动程序)关联。
开始刷写
完成闪烁