主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我正在尝试 了解 AM64x 上的资源分配过程。
根据
用户应使用 SDK 中的 K3重新分配工具来修改资源分配。
尝试后, 我得到了以下问题:
1.根据指南,你应该使用以下命令重建 boardcfg :
a. make -s -C tools/sysfw/boardcfg configure-gen SOC=am64x
b. make -s -C tools/sysfw/boardcfg sciclient_boardcfg SOC=am64x
以重新构建 boardcfg 二进制文件 blob。
您还应重新构建示例"sciclient_ccs_init"。
不过、"sciclient_ccs_init"示例仅加载"source\drivers\sciclient\sim64x_am243x\sysfw_hs_fs_signed.h"中定义的字节流 soc。
那么、我的问题是:如果示例"sciclient_ccs_init"不能访问 K3重新分配工具所更改的文件、如何在器件上获取新创建的资源分配?
boardcfg 也可以是 I FLASH 到器件的 tiimage 的一部分。 关于如何将 K3重新分配工具的输出添加到 tiimage 文件、是否有任何详细的说明?
3.在该工具的"防火墙配置"部分下,您可以添加受防火墙保护的设备。
-这里定义为"设备"? 是内核吗? 它是否是特定资源(例如接口)?
-在下拉菜单"要保护的设备",您可以选择"SA2UL 主"或"ZZZZ_0"/"ZZZZ_1"。
"ZZZZ_0"和"ZZZZ_1"是什么? 这些是哪种"器件"?
非常感谢。