This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2GXS:尝试连接目标时出现错误-6311

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GXS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370704/evmk2gxs-error--6311-occurs-when-trying-to-connect-target

部件号:EVMK2GXS

工具与软件:

我是第一次使用 EVMk2gXS。

我已将目标连接配置为 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_how_to_guides.html#taking-the-c66x-out-of-reset-with-linux-running-on-the-arm-a15 提示并尝试连接电路板、然后"Error connecting to the target:
(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。
(emulation package 8.4.0.00006)"。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如以下帖子所述  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370146/evmk2gxs-how-to-start-with-evmk2gxs 

    您可能已安装安全 EVM、我们不再支持它。 通常、PRSC 错误可能是由硬件引起的、但在本例中、这可能是因为它具有安全器件、无法连接到 JTAG 等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 TI 的政策不再支持此器件。

    但我能再问你一个吗?

    您在上面提到、JTAG 由于安全问题而无法连接器件...这是否意味着我不能使用 JTAG 来通过 EVMk2gXS 进行开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minjung:

    (错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。

    所有 PRSC 报告的错误都源自硬件:为器件供电不当、器件保持复位状态、或者将不正确的时钟路由到器件。

    请参阅  PRSC 错误 视频和培训视频部分。

    此致、

    Tushar