This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:EB Tresos (Mcal)可以使用 AM62Ax 的 CddIpc 模块进行配置、但不支持编译

Guru**** 2553590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1372959/am62a7-eb-tresos-mcal-can-be-configured-with-the-cddipc-module-of-am62ax-but-does-not-support-compilation

器件型号:AM62A7

工具与软件:

上图显示了 MCAL 关于 CDDIPC moudle 的 makefile 文件。 版本为24.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个重复的线程

    我已经将另一个线程分配给域专家、他们将联系您。

    现在结束该主题帖。

    此致、

    Nitika