This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:"PROCESSOR-SDK-09.01.00-CONFIG.txt"和"PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373515/processor-sdk-am335x-what-is-different-between-processor-sdk-09-01-00-config-txt-and-processor-sdk-09-01-00-legacy-config-txt

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

你好、专家

我使用"processor-sdk-09.01.00-config.txt"构建了 AM335x "tisdk-base-image"和"tisdk-core-bundle binaries"。
访问"">software-dl.ti.com/.../Overview_Building_ sdk.html"。

编译完成、并成功生成了二进制文件。

但是、在这之后、我找到了"">software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Yocto_ 4024_Configuration.html" 、它使用了"PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"。

"PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"和"PROCESSOR-SDK-09.01.00-config.txt"有什么不同?

我是否应该使用"PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"进行构建?

此致、
Katsuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuyama-San:

    [报价 userid="599863" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373515/processor-sdk-am335x-what-is-different-between-processor-sdk-09-01-00-config-txt-and-processor-sdk-09-01-00-legacy-config-txt "]

    "PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"和"PROCESSOR-SDK-09.01.00-config.txt"有什么不同?

    我是否应该使用"PROCESSOR-SDK-09.01.00-legacy-config.txt"进行构建?

    [报价]

    "传统"配置用于一些较旧的器件、如 AM335x 和 AM437x。 这些文件包含特定的更改以支持这些器件、在为这些器件构建 Yocto 映像时应该使用这些文件。 一般而言、请 始终使用给定 SDK 文档中指示的特定*。-config.txt 文件为给定器件构建正式目标。 虽然其他配置也可能允许编译成功(正如您所经历的)、但这并不意味着这些编译将具有全部功能或全功能、因为这不是 TI 经过测试且符合发布标准的版本。

    "processor-sdk-09.01.00-legacy-config.txt"和"processor-sdk-09.01.00-config.txt"之间有何不同?

    如果你真的想理解这一点,你可以查看/比较这些配置文件,并查看哪些 git 树使用不同的 commit ID。 然后手动克隆这些树、并比较它们(例如、使用`git diff `μ A)。 但实际上不需要这样做;请坚持上面概述的官方/已验证配置。

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    我理解。

    我将重新编译二进制文件。

    非常感谢。

    此致、

    Katsuyama