This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:TMS320C6416T

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370200/tms320c6416t-tms320c6416t

器件型号:TMS320C6416T

工具与软件:

Mohita、您好!

我们将使用此部件  TMS320C6416TBCLZD1 到我们设计的认证。

我想知道这个 IC 是否需要任何外部存储器。 IC 的数据表、其中包含提到的两个外部存储器接口。 (EMIFA 和 EMIFB)。

该 EMIF 存储器需要进行外部连接。 也可以将其内置到 DSP IC 中。

如果需要外部连接、请提供外部 IC 的器件型号。

此致、

Vaishnavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi

     TMS320C6416T 内部存储器限制为 L1 (2x16KB)和 L2高速缓存(1024KB)、因此对于任何实际应用、实际上都需要具有外部存储器。  

    您将需要根据需要确定使用哪种存储器器件、并使用 EMIF 接口/时序-这里没有建议。  

    您会发现本应用手册很有用- TMS320C6000 DSP 外部存储器接口(EMIF)参考指南(修订版 E)

     -保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 根据您的回复、我们 的设计中必须连接外部存储器。 您能不能提供外部存储器本身的器件型号建议? 您能给我提供"TMS320C6416TBCLZD1" DSP 协处理器的参考原理图或板级配置文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议使用外部存储器部件。  

    我会检查 EVM 信息是否可用。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi

    我认为 EVM 是由 Spectrum Digital 生产的、但我找不到相关文档。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi

    我的一位同事发现了这个...

    https://web.archive.org/web/20210115045851/http://support.spectrumdigital.com/

    -保罗