您好、TI 专家:
我根据 SDL 示例从生成的映像实现 SDL BIST 函数。 有两个图像 bist_example_r5f_BareMetal_multicore_image.appimage 和 bist_example_r5f_BareMetal_release.appimage。
我得到了 BIST_EXAMPLE_r5f_BareMetal_multicore_image.appimage、其中包括一个 MCU1_0测试 应用和 C71 clearClecSerureCalibm、而另一个 MCU1_0应用不起作用。 从 UART 启动日志中可以看到 C71和 MCU1_0从 SBL 启动。
现在出现了问题、在常规项目中、自定义 C71代码需要从 MCU1_0应用中的 MCU1_0 boot_app 引导、我需要实现 BIST 功能并引导自定义 C71。
我试着把清除安全码移为自定义 C71码,它似乎运行的很好,但是当 PBIST 和 LBIST 函数完成后,尝试启动 A72和 Main R5 ,C71失败,没有任何 UART 日志。 我使用 XDS110尝试连接调试、但失败了。
您能给我什么建议或示例来实现 SDK 的两个功能吗? 通过 SDK9.0 /mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos 的方式、您可以显示自检报告吗?