This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:通过 CPLD 将 CAN0重定向至 UART1

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1373808/tmdxevm3358-redirect-can0-to-uart1-through-the-cpld

器件型号:TMDXEVM3358
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具与软件:

大家好:需要了解如何使用子板上的 Altera CPLD 将子板上的 CAN0 RXD/TXD 接口重定向到基板(AM3358)中的 UART1_RXD/TXD。

CPLD 用作多路复用器、因此我想知道如何处理它。  我已有该 EVK TMDXEVM3358的 wiki、但没找到如何(通过硬件或 Linux?)清楚地实现这一点的方法

下面您可以看到包含我要管理的引脚(CAN0_RXD/TXD 和 AM335x_UART1_RXD/TXD)的 CPLD Altera 屏幕截图。

请联系我们。 谢谢。

此致、

Jose