This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:RF5内核用例

Guru**** 2510455 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1372475/sk-am69-rf5-core-use-cases

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件:AM69TDA4VL

工具与软件:

是否可使用 AM69评估板中的 R5F 内核开发具有免费 RTOS 的定制应用? 使用案例是与 A72的内核间通信、并使用显示端口/HDMI 连接显示器。

上述相同的用例是否可通过 TDA4VL 中的 R5F 内核使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R5F 已运行 FreeRTOS、在视觉应用用例中、DSS 由 R5F 控制、因此可以在 TDa4VL 上使用。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM69评估板怎么样? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个固件构建器、其中包含类似的代码。 您可以将其用于 SK-AM69。 但在这种情况下、捕获和显示通常由 Linux 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太明白、我的用例是在 AM69中与 FreeRTOS 一起运行的 R5F。 R5F 内核可以在 AM69中运行 FreeRTOS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandhya

    我想您问 TDA4VL、" R5F 内核的上述用例是否与所示相同 TDA4VL "不是吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brijesh 的回复。

    我当时正在查找有关 AM69和 TDA4VL 的信息。 无法获得有关 AM69的太多信息。  从之前的一些讨论中、我认为它只能运行 TI 提供的代码。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    AM69 SOC 上的 R5F 是什么 闭合 限制以仅运行 TI 提供的软件。 SW_Roadmap 幻灯片对此进行了说明。

    在 AM9A 上、我们确实有 Firmware Builder 软件包(按需提供)、并且对 TI 提供的固件映像关闭了该软件包。

    根据您计划的最终产品、我们建议您咨询当地的 TI 销售代表、获取有关用于项目的器件的指导。

    谢谢。