This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 注释快捷方式设置

Guru**** 1774975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1375915/ccstudio-ccs-comment-shortcut-setting

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

当我使用快捷方式注释('Ctrl'+'/')时、注释将如下所示完成。

-------

如果(A > B)

//     A = B

}

-------

但我想在下面进行类似的评论。

-------

如果(A > B)

    // A = B

}

-------

我如何设置评论像上面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何设置上面的评论?

    CCS Eclipse 中不支持此功能。 但是、这是 CCS Theia 默认设置。

    谢谢

    Ki