请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 工具与软件:
你好
AM69 EVM 维修咨询
我们于2023年9月购买了 AM69 EVM
发票编号:5497546570
发票日期:2023年9月2日
销售订单:T04439813
在最近的开发活动中、我们已多次打开和关闭 EVM。
在某种情况下、我们观察到屏幕没有显示任何内容、并注意到电流异常。
我们向 EVM 施加了12V 的电压。 在正常情况下、它的流耗通常约为1A。
在出现异常行为时、消耗的电流约为0.3A
我想询问修复 EVM 的可能性