This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:波特率偏差计算

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TDA4VE-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1374265/tda4ve-q1-baud-rate-deviation-calculation

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好!

      我们曾通过 TCAN1043A-Q1实现 CAN FD 总线通信。   

对于 CAN 控制器侧为 TDA4VE-Q1、TDA4VE 时钟源输入为27MHz、50ppm。 客户要求波特率偏差小于0.1%。我不知道如何计算波特率容差,您能帮我吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您能详细说明一下这个问题吗? 您是否正在使用 CAN 驱动程序? 如果是、请告诉我是哪一个。

    此致

    Tarun Mukesh