This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:DSLR IC (APN:28155429)-上电瞬态

Guru**** 2557870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377175/dra744-dslr-ic-apn-28155429---power-up-transient

器件型号:DRA744
主题中讨论的其他器件:DSLR

工具与软件:

我们需要对 M&M IVI 项目中使用的 DSLR IC (APN: 28155429)进行一些澄清。
目前、我们正在将两个开关稳压器配置为3V3和5V 输出。 我们在电路板启动期间在3V3电源轨上观察到以下瞬变。 您能否帮助了解以下原因的可能原因以及如何避免这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 E2E 标题/器件型号 DRA744、将此问题路由至处理器组。  您能提供有关 DSLR IC (器件型号)的更多信息吗?  我假设它是电源稳压器 IC、这个问题可能是针对该团队提出的。