This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSEFHAALV:UART TX 问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377358/am6442-am6442bsefhaalv-uart-tx-issue

器件型号:AM6442

工具与软件:

你(们)好  

我们使用 UART5通过 USB 连接到 UART 连接器,但 在 TX 连接时遇到 PMIC 问题( PMIC 未打开) 。 在我们的设计中,它是一个直接连接,没有电平转换器或隔离器在线路中使用。 我们注意到在中,大多数参考设计电平转换器用于 UART 线路。 是否必须对 UART 接口使用电平转换器或隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhilraj KB

    感谢您的提问。

    SoC IO 不具有失效防护功能。

    建议仅在 SOC 电源斜升之后对 IO 应用输入。

    当 SOC 关闭时、您是否看到 SOC RXD 有任何活动?

    此致、

    Sreenivasa