This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:CC33XX WiFi - MMC SDIO 驱动程序和设备树。

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3, CC3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377259/am62a3-cc33xx-wifi---mmc-sdio-driver-and-device-tree

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件: cc3300

工具与软件:

您好!
我使用 CC3300 Wi-Fi 模块连接到 AM62A3处理器。
我已经按照 TI 针对 CC33XX(v1.0.0.4)的官方文档 在 SDK 9.1中编译驱动程序
我已应用  cc33xx_am62a7-sk_dts.patch、 cc33xx_kernel.patch 和 cc33xx_ti_arm64_config.patch ( 应用了配置 $ BITBAKE -C 菜单)
我在经过修改后构建了 tisdk-edgeai-image Yocto .

问题

现在、我没有收到任何有关 Wi-Fi 连接的探测消息或日志。

实际上、该模块不会通过节点自动加载、并且兼容性出现在器件树中。
我由确认了器件树

/sys/firmware/devicetree/base/bus@f0000/mmc@fa20000/

通过引入更多日志、我知道只有手动完成时注册了驱动程序($ modprobe cc33xx_sDIO)。 所有 SDIO 函数均未被调用。

问题1:

是否应根据设备树自动调用驱动程序?

问题2:

即使在手动加载后、SDIO 的探头功能也应该被调用正确吗?

我希望您可以访问 TI 的文件。 因为我无法上传这些补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的主题发送给 CC33xx 团队进行评论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiya:  

    为了更好地回答您的问题、我需要一些帮助。 您使用的是定制电路板还是 AM62A-SK 电路板? 您还可以共享完整的内核启动日志吗?