This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:DDR am64x 支持列表

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376796/processor-sdk-am64x-ddr-am64x-supported-list

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

是否有一个 am64x 支持的 DDR 列表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这意味着所有总线宽度为15位的 DDR 应该可以正常工作吗?   例如: MT40A512M16TB-062E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线宽度是多少?  您是指16位?  DDR 接口与符合 JESD79-4B 标准的 DDR4器件兼容

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了个错误、它是16位。   但是对于   JESD79-4B、  我在哪里可以看到该信息、我会查看   DDR 的数据表 www.mouser.ca/.../8gb_ddr4_sdram-3178156.pdf、 它从未提到  JESD79-4B、

    在哪里可以找到信息  "MT40A512M16TB-062E 符合 JESD79-4B 标准"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     •数据表中提及的 JEDEC JESD-79-4是否符合   JESD79-4B 标准?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、是的、这是等效的。

    此致、

    James