This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:使用 SysConfig 的 DDR 存储器频率配置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377373/am623-ddr-memory-frequency-configuration-using-sysconfig

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

输入这些设置后、DDR4的存储器频率(MHz)无法设置为1600、但只能设置在303~850范围内。

数据表指出它支持的分辨率超过1600、

我是否设置错误?  

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、该器件最高支持800MHz (DDR4-1600)。  我们支持1600MTs 作为数据速率、但这对应于800MHz 存储器时钟频率

    此致、

    James