This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM623:VPP 的上电时序?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377378/faq-am623-power-up-sequencing-for-vpp

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

上电时序参考数据表进行设置、但现在我对 VPP 电压上电时序有疑问。

和图7-5。 "上电排序"图形显示了 Hi-Z。 我不太了解 VPP 的上电顺序?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读了"上电时序–电源/信号分配"表中与 VPP 相关的表注?

    VPP 是1.8V 电子保险丝编程电源、在上电/断电序列期间和正常器件运行期间、应保持悬空(高阻态)或接地。 该电源应仅在对电子保险丝进行编程时提供。

    上电和断电序列显示一条实线、该实线保持低电平、在实线上方有一个灰色区域。 这试图表示表注中所述的期望。  我们更喜欢在上电和断电期间将 VPP 保持在与 VSS 相同的电位、但建立 Hi-Z 连接是可以接受的。

    另请阅读  数据表中的"一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格"部分 、了解更多详细信息。  

    此致、
    Paul