This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:bootROM 中未显示 UART0打印件

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364213/tmds64evm-uart0-prints-are-not-showing-up-in-bootrom

器件型号:TMDS64EVM

大家好、团队成员:

我们通过以下链接 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_06_00_45/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_BOOT.html#UART_BOOTLOADER_PYTHON_SCRIPT 尝试加载 UART 引导加载程序。

UART 引导加载程序映像未加载到硬件、控制台不会显示任何进度、而是保持为零。 此外、 我们尝试了在 FS 模式下使用最新(09.02.01.09) SDK 启动具有 SD 卡的 TMDS64EVM 套件、但引导失败。

此外、我们还检查了 UART 引导、无法在控制台中获取用于 UART 引导的初始字符。

当电路板上电时、我们可以看到 LD26 LED 亮起、但在 EVM 用户指南中、LD26在电路板开启时已断电。

如果电路板成功启动、LED26是否应关闭? 在 UART 引导模式下、bootROM 存在任何问题吗?

谢谢。此致、

Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在电路板通电后全面地分享一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于过去4周内没有更新、关闭该主题帖。

    如果问题仍然存在、请随时回复、它会自动打开该主题。