This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:IPC 版本

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376825/processor-sdk-am57x-ipc-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具与软件:

这是对以下问题的后续行动:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304306/faq-processor-sdk-am57x-what-ipc-version-for-do-i-use-when-using-linux-sdk-08-02-01-00

IPC 中的哪些确切变化会导致不匹配?  如果我们使用自己的消息定义(这些定义通过 IPC 使用 rpmsg 框架)、那就很重要了。  它可能是16字节标头、会发生变化吗?  看看链接中提到的存储库,它似乎不会改变很多。

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您在论坛上发布您的问题。 我们已将您的问题分配给相应工程师、但请注意、这些问题目前不可用。 请预计响应会有延迟。  

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    Linux 中的 remote_proc 驱动程序发生了变化、IPC TI-RTOS 版本中也发生了变化。

    底线是我们只测试和验证一对特定的软件版本、我们不能保证它会起作用、也不支持混合和匹配。

    此致!

    若苏厄