This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM DSI 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1374856/tda4vm-q1-tda4vm-dsi-issue

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

         我们使用 TDA4VM-Q1 SDK 0703。 我们的项目已经大规模生产。 这个量产项目使用 CSITX 将视频流输出到车载计算机。 基于这个项目、我们有一个新项目、需要使用 DSI 接口来输出视频流。 现在发展遇到了一些困难。 更改代码后、会发现未提供 MIPI DSI 信号。 请帮助专家进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的代码与 CSITX 的主要比较点如下:
    Linux 部件:

    MCU20器件:

    在 MCU20中、主要是打开相应的宏 ENABLE_DSS_DSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一条类似这样的消息。 我们已在 Linux 端保存了映像、检查后可以。 重要的 API 和映像如下所示。 问题似乎在 mcu20方面。 请提供一些调试方法和一些 mcu20相关演示、以帮助我们找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    你在尝试任何分辨率更改吗? 如果是、那么您可以先尝试使用原始分辨率吗?  

    此外、请通过以下链接应用补丁。

    (+)[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J721E:如何更改 DSI 输出的通道速度和通道数? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

             我们发现了问题。 默认配置之前是2个通道、但将其更改为4个通道后、我们得到了 DSI 波形。 现在我们有了相应的 DSI 适配器屏幕、屏幕规格是 DSI 2通道、我们检查了屏幕的相应驱动器并得到了相应的时序参数。 有关详细信息、请参阅附件。 从图中可以看出 hsync len 和 vsync len 都是2、这很奇怪。 我们对其进行配置后、无法正确输出 DSI 波形。 我们使用 SDK 的默认 DSI 时序将其配置为2个通道、此时会有一个波形、但屏幕仍无法正常输出视频。 我们需要在此屏幕中获得相应的 mcu20驱动器时序配置、您能解释每个参数的含义吗? 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们找到问题。 默认配置之前是2个通道、但将其更改为4个通道后、我们得到了 DSI 波形

    抱歉、您能解释一下您得到 DSI 波形的时间是什么时候吗? 是否使用默认时序?  

    从上述时序来看、它看起来是什么样的

    hFrontPorch = 131

    hSyncLen = 2

    hBackPorch = 45

    vFrontPorch = 7.

    vSyncLen = 2

    vBackPorch = 22

    宽度= 800

    高度= 480

    您能否 在 MCU2_0上尝试使用上述时序参数?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

                    感谢您的支持、我们的 DSI 波形测试很好