This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:PCIe SMBus 电压

Guru**** 1769905 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1375213/sk-am69-pcie-smbus-voltage

器件型号:SK-AM69

工具与软件:

SK-AM69在连接到原理图(修订版 E3)第37页上 PCIe 卡插槽的 SMBus 上使用电压转换器(TCA9543APWR)。

这是否必要?

我认为 PCIe 插槽上的 SMBus 使用 3.3V 逻辑信号、而不是1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus 标准支持包括1.8V 和3.3V IO 的范围。  针对 PCIe 接口上的 SMBus -我不确定(我没有完整的 PCIe 规范)。  我确实有 PCIe M.2规范–它显示对于 SSD 驱动器、SMBus 接口为1.8V。   

    我建议专门查看您的设计中可能使用的 PCIe 外设并了解它们需要多高的 SMBus 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为 PCIe M.2卡的电压与全尺寸 PCIe 边缘卡插槽不同。

    PCI Express 卡机电规范3.0版规定了与 SMBus 相关的以下几点:
       "根据上述技术规格和组件、系统板提供到+3.3VAUX 导轨的上拉电阻
       附加到这些信号的3.3V 信号容差。"

    因此、我认为 SK-AM69将 原理图第37页上 PCIe 边缘连接器的 SMBus 电压错误地转换为+1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  对于此 E2E 主题还有其他问题吗?