This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:等待反馈

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM62A7, 66AK2G12, AM62P, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342330/66ak2g12-waiting-for-feedback

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: AM62PAM625、AM6442、AM62A7

尊敬的 TI 支持部门:

您能回答这个问题吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,Avner 的回复延迟了。 可使用 SPI、McASP、I2C 和其他接口将 ADC 连接到66AK2G12。 以 TI 的 K2G EVM 为例、音频 ADC (AIC3106)连接到 K2G、并在 SDK 中提供针对此连接的软件支持。  

    请注意、该器件的支持有限、因此与该器件相关的响应速度将会变慢。 如果是在 E2E 论坛上获得更积极支持的新项目、我们强烈建议您查看 TI.com 上的 AM625、AM6442和 AM62A7或 AM62P 器件。